结果:找到"国产化 替代 兼容 mini LTCC LC LFCN LFCG 490 滤波器 低通 高通 带通 巴伦 功分器 耦合器 连接器 转接器 衰减器 负载 线缆组件 微带功分器 锥形电感 绝缘子 射频单芯 低频单芯 低频联排 馈电 ",相关内容1000条
  • 全国产化原位替代Mini-Circuits,MACOM,线艺,PLUS的“巴伦”变压器现上架立创
  • www.hltchips.com成都恒利泰科技有限公司在研发、制造和销售上提供20多条产品线包括:LTCC/LC滤波器、功分器、巴伦变压器、耦合器、射频转接头、射频连接器、射频负载、射频衰减器、电缆组件、宽带锥形电感、微带功分器和射频绝玻璃绝缘子等2000多个活跃型号。产品广泛用于商业、工业、医疗仪器,蜂窝无线、CATV/宽带、RFID、测试仪器、诊断成像等。本篇特别介绍两款“磁体+线圈”结构的--巴伦变压器:H2WBC2-1TL、H2TC1-1-13M+特点:1.全自主国产化,自主可控等级A,可开证明2.型号直接对标国外型号、原位替代、参数比拟国外产品(涵盖管脚脚位、尺寸、频率范围、插损、...
  • 所属专栏: 器件替换 标签: 原位 Mini MACOM 线艺 PLUS 变压 LTCC LC 线 发帖人:A恒利泰A射频元器件 发帖时间:2024-06-15 16:52:00
  • 全国产化原位替代Mini-Circuits的LFCG-490+、LFCN-490+等LTCC低通滤...
  • www.hltchips.com成都恒利泰科技有限公司在研发、制造和销售上提供20多条产品线包括:LTCC/LC滤波器、功分器、巴伦变压器、耦合器、射频转接头、射频连接器、射频负载、射频衰减器、电缆组件、宽带锥形电感、微带功分器和射频绝玻璃绝缘子等2000多个活跃型号。产品广泛用于商业、工业、医疗仪器,蜂窝无线、CATV/宽带、RFID、测试仪器、诊断成像等。本篇特别介绍两款款LTCC滤波器:HT-LFCG-490+、HT-LFCN-490+特点:1.全自主国产化,自主可控等级A,可开证明2.型号直接对标国外型号、原位替代、参数比拟国外产品(涵盖管脚脚位、尺寸、频率范围、插损、回波损耗、功率...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: mini LTCC LC LFCN LFCG 490 线 发帖人:A恒利泰A射频元器件 发帖时间:2024-06-06 11:33:00
  • 全国产化LTCC高通滤波器原位替代HFCN-440+、HFCN-1200+、HFCN-8400+等
  • www.hltchips.com成都恒利泰官方网站正不断的整理上新我们的产品资料,希望大家在使用中多提宝贵意见!成都恒利泰科技有限公司,2015年诞生于全球微波射频基地成都。在射频和微波元件及集成组件的研发、设计、制造和分销地域优势大环境中,以中国芯!中国梦!为初心,实现射频无源器件全国产化!!公司在研发、制造和销售上提供20多条产品线包括:LTCC/LC滤波器、功分器、巴伦变压器、耦合器、射频转接头、射频连接器、射频负载、射频衰减器、电缆组件、宽带锥形电感、微带功分器和烧结玻璃绝缘子等2000多个活跃型号。产品广泛用于商业、工业、医疗仪器,蜂窝无线、CATV/宽带、RFID、测试仪器、诊断...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: LTCC LC 原位 HFCN-440 HFCN-1200 HFCN-8400 立创 嘉立创 Mini-Circuits MACOM 发帖人:A恒利泰A射频元器件 发帖时间:2024-05-21 11:54:00
  • 《成都恒利泰科技有限公司》微波射频器件国产化厂家,原位替代国外相关产品
  • 各位工程师前辈,大家好,小宋这边想小吹一波“恒利泰”,恳求大家驻足留步。www.hltchips.com成都恒利泰官方网站正式上线啦,公司网站会不断的完整,不断的整理上新我们的产品资料,希望大家在使用中多提宝贵意见!成都恒利泰科技有限公司,2015年诞生于全球微波射频基地成都。在射频和微波元件及集成组件的研发、设计、制造和分销地域优势大环境中,以中国芯!中国梦!为初心,实现射频无源器件全国产化!!公司在研发、制造和销售上提供20多条产品线包括:LTCC/LC滤波器、功分器、巴伦变压器、耦合器、射频转接头、射频连接器、射频负载、射频衰减器、电缆组件、宽带锥形电感、微带功分器和射频绝玻璃绝缘子等...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 恒利泰 原位 MINI MACOM 发帖人:A恒利泰A射频元器件 发帖时间:2024-05-14 10:46:00
  • 金航标kinghelm进一步全面铺开-产品热销海内外
  • 随着金航标kinghelm发展越来越好,对品质与产品质量进行较为严格的把控,得到了国内外客户的广泛认可,越来越多北斗GPS天线、连接器、转接线、转接头、射频连接与微波射频客户首选厂商,现已成为国内知名厂商,实现海内外产销量与去年同比增长40%。由于美对华的制裁,今年半导体行业芯片短缺,一度出现了“芯荒”,金航标kinghelm的天线等产品跟芯片是1:1的需求产品,因此金航标也在这次的“芯慌”中受到不小的打击,但机遇与风险并存的,金航标kinghelm在总经理宋仕强先生及副总程玉洁女士的引领指导与长远的眼光,并没有局限于眼前的利益,而是长远出发进行决策,才使得金航标(www.bds666.co...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: 北斗GPS天线 线 发帖人:人走茶凉 发帖时间:2021-10-26 15:12:00
  • SI24R2H-2.4G无线单发芯片集成125KHz定时唤醒功能
  • Si24R2F采用GFSK数字调制与解调技术。Si24R2H在Si24R2F的基础上增加了Si3933/AS3933的125KHz低频唤醒功能数据传输速率可配置,支持2Mbps、1Mbps和250Kbps三种数据速率。高的数据速率可以在更短的时间完成同样的数据收发,因此可以具有更低的功耗。芯片输出功率可调节,根据实际应用场合配置相应适合的输出功率,节省系统的功耗。Si24R2F是一颗工作在2.45GHzISM频段,专为低功耗有源RFID应用场合设计,集成嵌入式2.45GHz无线射频发射器模块、64次可编程NVM存储器模块以及自动发射控制器模块等。工作频率范围为2400MHz-2525MHz,...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:dnsj柯s 发帖时间:2020-11-05 16:30:00
  • GC3933低功耗唤醒接收器替代AS3933
  • GC3933是一款低频载波频率范围15至150kHz、3通道低功耗唤醒接收器。刻器件内部集成数据相关器,用于可编程的16位或者32位曼切斯特码唤醒检测模式。GC3933可使能一个,两个或者三个通道工作,并为每个使能通到提供数字RSSI值输出,支持可编程数据速率及具有时钟恢复功能的曼彻斯特解码功能。GC3933提供了一个内部时钟发生器,它可使用晶体振荡器或内部RC振荡器,也可以使用外部时钟发生器。GC3933具有14个可读写内部配置寄存器和6个只读状态寄存器。刻器件的可编程功能允许为了更长的距离进行优化设置,同时保持可靠的唤醒,且消耗的电流极低,具有多中低功耗模式(标准监听模式、扫描模式和ON...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: 发帖人:dnsj柯s 发帖时间:2020-10-21 17:01:00
  • 13.56Mhz高频低功耗读写芯片SI522完美替换RC522和FM17522、CV520
  • 众所周知,在高频13.56Mhz领域中,恩智浦用旗舰型产品RC522打开了中国市场,在读写卡方面,通过锁类领域完美打开了市场,同时也切符了中国爆发式增长的刷卡锁市场,恩智浦可谓是国内刷卡领域的开拓者;要说恩智浦是开拓者,那复旦微则是占领者,复旦微的FM17XXX系列直接替换RC522,并利用其国产优势,通过价格打败了NXP(恩智浦)。而在开拓者、占领者之后,我要说的是,颠覆者来了,中科微13.56Mhz读写芯片SI522,在性能、价格上均完美超越了两位前辈,以业界最低功耗4.5μa亮相,同时兼备价格优势的SI522,与前辈RC522、FM17522系列、CV520等均是PIN对PIN软硬件直...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: RC522耗 13.56Mhz读写 发帖人:dnsj052 发帖时间:2019-10-11 15:21:00
  • 光纤连接器专题:解析光纤连接器的三个重要组成部分及类型介绍
  • 光纤连接器是独特的。光纤电缆发送的光脉冲,而不是电信号,所以端接必须更精确。而不是仅仅允许销,使金属对金属的接触,为了允许进行通信,光纤连接器必须完美对准显微镜玻璃。虽然光纤连接器的类型有许多种,他们有着相似的设计特征。双纤与单纤:单纤是指每个端口一个连接器然而双纤是指每个端口两个连接器光纤连接器的三个主要组成部分:金属环,连接器主体,和耦合机制。金属环—这是一个薄的结构(通常是圆柱形的),该实际持有的玻璃纤维。在纤维上有一个镂空中心形成紧紧的把手。金属环通常由陶瓷,金属,或高品质的塑料制成,并且通常将持有纤维的一条链。连接器主体—这是一个塑料或金属结构中保存套圈并附着于护套和加强光缆本身。...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: FC LC SC ST 发帖人:etulink 发帖时间:2018-04-16 11:35:00
  • 求一个低频功率放大器
  • 输入10—100Hz变频,5V模拟信号;输出20-50V可调,2A模拟信号。
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 率放大 发帖人:村田一郎 发帖时间:2017-11-13 15:16:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: